请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VH-Q1 工具与软件:
您好!
我们的解决方案是:
CSPW2G MCU ------- 主 CSPW2G (Mac2Mac)
是否可以在不添加 PHY 的情况下使用此方法?
谢谢
dongzhang
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我们的解决方案是:
CSPW2G MCU ------- 主 CSPW2G (Mac2Mac)
是否可以在不添加 PHY 的情况下使用此方法?
谢谢
dongzhang
您好!
[quote userid="564217" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1441426/tda4vh-q1-tda4vh-mcu-cspw2g-main-cspw2g-mac2mac 是否可以在不添加 PHY 的情况下使用此方法?是的、这是可能的。 您需要为 MAC2MAC 连接每个的 CPSW 引脚。
但是、不会将任何数据传输到外部网络。 您可以通过在不同内核中运行 MCU CPSW2G 和主 CPSW2G 应用、将其用于内部内核通信。
我可以知道 MAC2MAC 连接中有2个 CPSW2G 实例的用例是什么吗?
此致、
Sudheer
您好!
我们使用 MCU 的独立模式(无需 ASIL)、
由于 IPC 不能使用 DDR、因此需要外部数据通信[/QUOT]好的、明白了。 与我在上面提到的用法相同。
此致、
Sudheer