主题中讨论的其他器件:TDA4VM
工具与软件:
您好、TI 专家:
关于 TDA4VM/Ventry 芯片、我先向大家介绍。 它们的 DDR 总线宽度为32位、当时钟设置为1866 MHz 时、理论带宽应达到16.6Gb/s 但在实践中、
当带宽超过6.6 GB/s 时、我们开始遇到帧丢失和系统性能下降(例如帧丢失)。 理论上、可用带宽通常应超过65%(10.79GB/s)。 可以
我们的设置存在问题?
BRS
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、TI 专家:
关于 TDA4VM/Ventry 芯片、我先向大家介绍。 它们的 DDR 总线宽度为32位、当时钟设置为1866 MHz 时、理论带宽应达到16.6Gb/s 但在实践中、
当带宽超过6.6 GB/s 时、我们开始遇到帧丢失和系统性能下降(例如帧丢失)。 理论上、可用带宽通常应超过65%(10.79GB/s)。 可以
我们的设置存在问题?
BRS
您好!
有多个因素会影响带宽。
下面是一个使用存储器密度和温度的示例:
通道密度为16Gbit 的 LPDDR4器件需要380ns 的刷新周期时间。 在高温下、DDR 控制器将需要每975ns 发送(平均值)一个刷新命令。 这意味着在975ns 间隔中、为380ns 时将等待 LPDDR4刷新其内容。 仅相当于~ 39%的损失(不包括由于打开/关闭页面的开销、流量的性质、其他后台任务(如定期训练、ECC (如果启用)等)造成的损失)。
而较小密度的存储器的刷新周期时间较短(等待存储器刷新其内容的时间更短)、并且温度较低时需要的刷新命令频率较低。
我的理解是、大约40%是典型值-但我必须看看是否有同事可以确认这一点。
需要注意的是、3733MT/s 时的理论带宽是否应为~ 14.9GB/s?
[报价 userid="512804" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1441351/tda4vm-q1-cosult-about-ddr-bandwidth "] 1866 MHz、理论带宽应达到16.6Gb/s [/报价]此致、
Kevin