工具与软件:
您好!
我们正在尝试使用预构建的 EVK 映像在我们的定制硬件上进行 Linux 启动测试、但控制台在 SYSFW ABI 后卡住、并返回到备份引导模式。
我们将遵循 SK-AM62A7-LP 原理图以及 TI 的设计指南。
我们应该从何处寻求解决此问题?
谢谢!
Punit Patel

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我们正在尝试使用预构建的 EVK 映像在我们的定制硬件上进行 Linux 启动测试、但控制台在 SYSFW ABI 后卡住、并返回到备份引导模式。
我们将遵循 SK-AM62A7-LP 原理图以及 TI 的设计指南。
我们应该从何处寻求解决此问题?
谢谢!
Punit Patel

您好!
您是否按照此处提到的步骤操作: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AQH3F7basNZN1Bd-xGjUng__AM62A-ACADEMY__WeZ9SsL__LATEST
此致、
Aparna
您好、您可以尝试以下 SD 卡解决方法吗:
谢谢!
Prashant
Prashant、您好!
感谢您的帮助、我将速度更改为 HS/传统 、看起来现在已经开始工作了。
我想知道问题可能出在硬件长度匹配还是 SD 卡本身?
k3-am62a-main.dtsi
sdhci1: mmc@fa00000 {
compatible = "ti,am62-sdhci";
reg = <0x00 0xfa00000 0x00 0x260>, <0x00 0xfa08000 0x00 0x134>;
interrupts = <GIC_SPI 83 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
power-domains = <&k3_pds 58 TI_SCI_PD_EXCLUSIVE>;
// no-1-8-v;
clocks = <&k3_clks 58 5>, <&k3_clks 58 6>;
clock-names = "clk_ahb", "clk_xin";
bus-width = <4>;
ti,clkbuf-sel = <0x7>;
ti,otap-del-sel-legacy = <0x0>;
ti,otap-del-sel-sd-hs = <0x0>;
// ti,otap-del-sel-sdr12 = <0xf>;
// ti,otap-del-sel-sdr25 = <0xf>;
// ti,otap-del-sel-sdr50 = <0xc>;
// ti,otap-del-sel-sdr104 = <0x6>;
// ti,otap-del-sel-ddr50 = <0x9>;
ti,itap-del-sel-legacy = <0x0>;
ti,itap-del-sel-sd-hs = <0x0>;
// ti,itap-del-sel-sdr12 = <0x0>;
// ti,itap-del-sel-sdr25 = <0x0>;
status = "disabled";
};尊敬的 Punit:
我想知道问题可能出在硬件长度匹配还是 SD 卡本身? [报价]UHS SDR/DDR 速度模式需要从初始3.3V 到1.8V 的电压开关。 如果您使用的是 UHS 支持的 SD 卡、则该问题很可能是由硬件本身引起的、就像硬件可能没有提供电压开关机制一样。
此致、
Prashant