This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:器件在定制硬件上的"SYSFW ABI 和 quot;挂起

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1439508/am62a7-q1-device-hangs-at-sysfw-abi-on-custom-hardware

器件型号:AM62A7-Q1

工具与软件:

您好!

我们正在尝试使用预构建的 EVK 映像在我们的定制硬件上进行 Linux 启动测试、但控制台在 SYSFW ABI 后卡住、并返回到备份引导模式。

我们将遵循 SK-AM62A7-LP 原理图以及 TI 的设计指南。

我们应该从何处寻求解决此问题?

谢谢!

Punit Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否按照此处提到的步骤操作: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AQH3F7basNZN1Bd-xGjUng__AM62A-ACADEMY__WeZ9SsL__LATEST

    此致、
    Aparna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aparna:

    为了快速启动硬件、我们将 DDR 时钟减少到800、并取得了一些进展。 现在看起来我们卡在 A53 SPL。 有什么建议吗?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您可以尝试以下 SD 卡解决方法吗:

    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/10_00_07_04/exports/docs/linux/Foundational_Components U-Boot/UG-Memory.html#Steps-for-working-around-sd-Card-issues

    谢谢!

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashant、您好!

    感谢您的帮助、我将速度更改为 HS/传统 、看起来现在已经开始工作了。  

    我想知道问题可能出在硬件长度匹配还是 SD 卡本身?  

    k3-am62a-main.dtsi

    sdhci1: mmc@fa00000 {
    		compatible = "ti,am62-sdhci";
    		reg = <0x00 0xfa00000 0x00 0x260>, <0x00 0xfa08000 0x00 0x134>;
    		interrupts = <GIC_SPI 83 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
    		power-domains = <&k3_pds 58 TI_SCI_PD_EXCLUSIVE>;
    		// no-1-8-v;
    		clocks = <&k3_clks 58 5>, <&k3_clks 58 6>;
    		clock-names = "clk_ahb", "clk_xin";
    		bus-width = <4>;
    		ti,clkbuf-sel = <0x7>;
    		ti,otap-del-sel-legacy = <0x0>;
    		ti,otap-del-sel-sd-hs = <0x0>;
    		// ti,otap-del-sel-sdr12 = <0xf>;
    		// ti,otap-del-sel-sdr25 = <0xf>;
    		// ti,otap-del-sel-sdr50 = <0xc>;
    		// ti,otap-del-sel-sdr104 = <0x6>;
    		// ti,otap-del-sel-ddr50 = <0x9>;
    		ti,itap-del-sel-legacy = <0x0>;
    		ti,itap-del-sel-sd-hs = <0x0>;
    		// ti,itap-del-sel-sdr12 = <0x0>;
    		// ti,itap-del-sel-sdr25 = <0x0>;
    		status = "disabled";
    
    	};

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Punit:

    我想知道问题可能出在硬件长度匹配还是 SD 卡本身?  [报价]

    UHS SDR/DDR 速度模式需要从初始3.3V 到1.8V 的电压开关。 如果您使用的是 UHS 支持的 SD 卡、则该问题很可能是由硬件本身引起的、就像硬件可能没有提供电压开关机制一样。

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Prashant、 问题已解决、请关闭此主题。