This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:SBL 无法引导 mcu1_0

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1440060/tda4vm-sbl-can-not-boot-mcu1_0

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

SDK:0806

电路板:tda4vm_evm

您好!

我使用 TI SBL 引导 mcu1_0、我使用以下链接配置来配置 mcu1_0。 从 SBL 日志来看、我好像成功复制了所有代码段、但 mcu1_0没有开始。

sbl_log:

MCU1_0链接器配置:

OCMC_MCU1_0_ADDR ( RWIX ): origin = 0x41C82100 , length = 0xA00000
R5F_TCMA_VECS ( X ): origin = 0x00000000 , length = 0x00000040
R5F_TCMA ( X ): origin = 0x00000040 , length = 0x00007FC0
R5F_TCMB0_VECS ( RWIX ): origin = 0x41010000 , length = 0x00000040
R5F_TCMB0 ( RWIX ): origin = 0x41010040 , length = 0x00007FC0

mcu1_0:int main:

但 UART (两个六端口)没有日志输出。

如何进行调试?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、这里有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、伊森

      您能上传 SBL 图像的映射文件吗

    谢谢

      Semon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这里有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否 通过启用 MCU1_0构建标志从 vision_apps 文件夹构建 vision_app_mcu1_0二进制文件?

    是否对此进行了任何其他更改?

    此致、

    Nikhil