请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 工具与软件:
SDK:0806
电路板:tda4vm_evm
您好!
我使用 TI SBL 引导 mcu1_0、我使用以下链接配置来配置 mcu1_0。 从 SBL 日志来看、我好像成功复制了所有代码段、但 mcu1_0没有开始。
sbl_log:

MCU1_0链接器配置:
OCMC_MCU1_0_ADDR ( RWIX ): origin = 0x41C82100 , length = 0xA00000
R5F_TCMA_VECS ( X ): origin = 0x00000000 , length = 0x00000040
R5F_TCMA ( X ): origin = 0x00000040 , length = 0x00007FC0
R5F_TCMB0_VECS ( RWIX ): origin = 0x41010000 , length = 0x00000040
R5F_TCMB0 ( RWIX ): origin = 0x41010040 , length = 0x00007FC0

mcu1_0:int main:

但 UART (两个六端口)没有日志输出。
如何进行调试?
谢谢!
周