请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA829J-Q1 主题中讨论的其他器件:DRA829
工具与软件:
大家好:在主板上电之前、请帮助确认 DRA829的 F19引脚的默认状态、谢谢。 在测量波形时、我们发现主板上电时、对应于 F19引脚的 MCU_OSPI0_CS#信号被拉低、但该信号在原理图中具有10K 上拉电阻器。 在正常情况下、在加电完成前无法选择 OSPI 芯片。 是否可以通过软件配置将其更改为默认上拉?