请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SK-AM62A-LP 工具与软件:
您好、Dev TI、
我当前使用 MCU+SDK v10中提供的示例处理 GPIO 中断。 将示例项目导入到工作区、生成和调试中之后、在第一次运行时没有出现错误。 不过、一旦我点击 STOP debugging 并重新启动调试会话、我就收到有关 sciclient even config failed (sciclient even config 甚至失败)的意外错误。 我将使用 AM62ax 在 R5内核上运行示例。 我已经设计了闪存 SOC、但它仍然无法解决我的问题。 现在的唯一解决方案是重新启动电路板。 您能给我提供无需重新启动即可正常工作的解决方案吗? 我假设可能还有另一个中断路由到同一个内核。