This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:AM62X:如何对 GPIO 中断进行路由?

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1441430/sk-am62a-lp-am62x-how-can-i-route-the-gpio-interrupts

器件型号:SK-AM62A-LP

工具与软件:

您好、Dev TI、


我当前使用 MCU+SDK v10中提供的示例处理 GPIO 中断。 将示例项目导入到工作区、生成和调试中之后、在第一次运行时没有出现错误。 不过、一旦我点击 STOP debugging 并重新启动调试会话、我就收到有关 sciclient even config failed (sciclient even config 甚至失败)的意外错误。 我将使用 AM62ax 在 R5内核上运行示例。 我已经设计了闪存 SOC、但它仍然无法解决我的问题。 现在的唯一解决方案是重新启动电路板。 您能给我提供无需重新启动即可正常工作的解决方案吗? 我假设可能还有另一个中断路由到同一个内核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经解决了这个问题。 很抱歉有任何不方便的地方!