This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6422:在 MCU+ SDK 文档中说明了 R5内核名称

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1440779/am6422-r5-core-names-explained-in-mcu-sdk-documents

器件型号:AM6422

工具与软件:

不清楚 MCU+ SDK 文档中使用的一些名称。

如果以下 URL 中的 SBL 引导 Linux 引导流程图、请参阅什么是"R5 Boot"、"R5 Core"和"R5 Self CPU"?

https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM64X/latest/exports/docs/api_guide_am64x/SBL_BOOTING_LINUX_EMMC.html

这些名称是否指的是不同的内核?

 

此致、

Koji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji-san:

    AM64x 具有2个双核 R5F 子系统(R5FSS0和 R5FSS1)。  

    R5 Boot 是指 SBL 在 r5f0-0内核上运行的部分、在 SBL 完成其执行后、我们需要复位自内核(这意味着 R5FSS0  内核开始在 r5f0-0和 r5f0-1内核上运行应用程序代码)、该部分在  SBL 引导 Linux 图中称为 R5自 CPU。 图中提到的另一个 R5内核是指 R5FSS1内核(r5F1-0和 r5F1-10)。  

    此致、

    开会。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    谢谢你。

    是否意味着在 R5FSS1或 M4F 上运行的应用程序比在 R5FSS0上运行的应用程序更早启动?

     

    此致、

    Koji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji-san:

    是的、您的理解是正确的。

    此致、

    开会。