请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM6422 工具与软件:
不清楚 MCU+ SDK 文档中使用的一些名称。
如果以下 URL 中的 SBL 引导 Linux 引导流程图、请参阅什么是"R5 Boot"、"R5 Core"和"R5 Self CPU"?
这些名称是否指的是不同的内核?
此致、
Koji
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
不清楚 MCU+ SDK 文档中使用的一些名称。
如果以下 URL 中的 SBL 引导 Linux 引导流程图、请参阅什么是"R5 Boot"、"R5 Core"和"R5 Self CPU"?
这些名称是否指的是不同的内核?
此致、
Koji
尊敬的 Koji-san:
AM64x 具有2个双核 R5F 子系统(R5FSS0和 R5FSS1)。
R5 Boot 是指 SBL 在 r5f0-0内核上运行的部分、在 SBL 完成其执行后、我们需要复位自内核(这意味着 R5FSS0 内核开始在 r5f0-0和 r5f0-1内核上运行应用程序代码)、该部分在 SBL 引导 Linux 图中称为 R5自 CPU。 图中提到的另一个 R5内核是指 R5FSS1内核(r5F1-0和 r5F1-10)。
此致、
开会。