工具与软件:
您好!
对于此测试、我将 针对 AM65x 器件使用 SDK 版本09.01.00.01
https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-LINUX-RT - AM65X/09.01.00.01
本文档中介绍了测试设置
我正在使用 ICSS 端口 eth1和 eth2在电路板上进行测试
https://www.ti.com/tool/TMDX654IDKEVM
DUT2和 DUT3配置有:
eth1和 eth2端口上的 br0 (ICSS 端口)
最后一个示例脚本
rstp.sh eth1 eth2 br0
DUT1 通过进行配置
eth1和 eth2端口上的 BR1 (ICSS 端口)
./ rstp.sh eth1 eth2 BR1.
这是什么项目请求、我需要详细了解 DUT1为什么是 BR1
在 DUT1上、我始终会遇到下一个错误
[ 902.888339] BR1:端口2 (eth2)已进入学习状态
[ 903.626612] BR1:端口2 (eth2)进入阻塞状态
[ 904.888298] BR1:端口2 (eth2)进入学习状态
[ 905.626677] BR1:端口2 (eth2)进入阻塞状态
[ 906.888248] BR1:端口2 (eth2)已进入学习状态
[ 907.626628] BR1:端口2 (eth2)进入阻塞状态
[ 908.888335] BR1:端口2 (eth2)进入学习状态
[ 909.626692] BR1:端口2 (eth2)已进入阻塞状态
[ 910.888333] BR1:端口2 (eth2)已进入学习状态
[ 911.626633] BR1:端口2 (eth2)进入阻止状态
[ 912.888328] BR1:端口2 (eth2)进入学习状态
[ 913.626606] BR1:端口2 (eth2)进入阻塞状态
[ 914.888321] BR1:端口2 (eth2)进入学习状态
[ 915.626577] BR1:端口2 (eth2)进入阻塞状态
[ 916.888206] BR1:端口2 (eth2)已进入学习状态
[ 917.626600] BR1:端口2 (eth2)进入阻塞状态
[ 918.888256] BR1:端口2 (eth2)已进入学习状态
您能帮助我们解决这个问题吗?
谢谢
米兰