This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM65X:多个电路板的 RSTP 问题

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1440187/processor-sdk-am65x-rstp-issue-with-several-boards

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM65X

工具与软件:

您好!

对于此测试、我将 针对 AM65x 器件使用 SDK 版本09.01.00.01

https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-LINUX-RT - AM65X/09.01.00.01

本文档中介绍了测试设置

https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM65X/08_06_00_47/exports/docs/linux/Industrial_Protocols_ 4.12.4.html#rstp-with-icss-switch-firmware

我正在使用 ICSS 端口 eth1和 eth2在电路板上进行测试  

https://www.ti.com/tool/TMDX654IDKEVM

DUT2和 DUT3配置有:

eth1和 eth2端口上的 br0 (ICSS 端口)

最后一个示例脚本

rstp.sh eth1 eth2 br0

DUT1 通过进行配置

eth1和 eth2端口上的 BR1 (ICSS 端口)

./ rstp.sh eth1 eth2 BR1.

这是什么项目请求、我需要详细了解 DUT1为什么是 BR1

在 DUT1上、我始终会遇到下一个错误

[ 902.888339] BR1:端口2 (eth2)已进入学习状态
[ 903.626612] BR1:端口2 (eth2)进入阻塞状态
[ 904.888298] BR1:端口2 (eth2)进入学习状态
[ 905.626677] BR1:端口2 (eth2)进入阻塞状态
[ 906.888248] BR1:端口2 (eth2)已进入学习状态
[ 907.626628] BR1:端口2 (eth2)进入阻塞状态
[ 908.888335] BR1:端口2 (eth2)进入学习状态
[ 909.626692] BR1:端口2 (eth2)已进入阻塞状态
[ 910.888333] BR1:端口2 (eth2)已进入学习状态
[ 911.626633] BR1:端口2 (eth2)进入阻止状态
[ 912.888328] BR1:端口2 (eth2)进入学习状态
[ 913.626606] BR1:端口2 (eth2)进入阻塞状态
[ 914.888321] BR1:端口2 (eth2)进入学习状态
[ 915.626577] BR1:端口2 (eth2)进入阻塞状态
[ 916.888206] BR1:端口2 (eth2)已进入学习状态
[ 917.626600] BR1:端口2 (eth2)进入阻塞状态
[ 918.888256] BR1:端口2 (eth2)已进入学习状态

您能帮助我们解决这个问题吗?

谢谢

米兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milan:

    仔细检查这一点:您是否在先前版本的 SDK 上测试了 RSTP 并发现了不同的行为? 或者这是否是您第一次在 AM65x 上测试它?

    我不确定该页上的信息是否曾在 AM65x/AM64x 上进行过实际测试(这是我们在 AM65x Linux SDK 文档的 SDK 9.1版本中删除该页面的一个原因)。 我们在主要 SDK 文档中有一条打开和关闭 STP 的线路:

    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM65X/09_01_00_01/exports/docs/linux/Foundational_Components / PRU-ICSS / Linux_Drivers / PRU_ICSSG_ICSSG.html Ethernet_Switch

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们先尝试使用以前的版本、但存在相同的错误。 然后我们尝试了最新版本、但紧跟 SDK 8.x 中的文档。 我们一直在 AM65x 上进行测试... 我将在链接中尝试过程设置、我会告诉您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、米兰、听起来不错。 如果需要、我可以提出疑问、看看我们对 STP 性能和预期的终端输出进行了哪些测试。

    此致、

    Nick