主题中讨论的其他器件:AM69A、 TDA4VH
工具与软件:
尊敬的 TI 工程团队:
我们计划在我们基于 TDA4VH/AM69A 的 PCB 上实现2个 SFP+和4个 SFP 笼。 从手册和数据表中可以看出、SFI 不直接受支持。 这就是为什么我们选择使用2个 DS100RT410SQ 重定时器针对两个 SFP+端口从 XFI 转到 SFI 的原因。 TDA4VH 不直接支持 SFI?
对于 SGMII、我们更倾向于使用 QSGMII 以简化路由、但我们在查找某个器件(例如具有4x SGMII 输出的四路 PHY)时遇到问题、该器件可以通过四个 SFP 端口(除了一个非常昂贵的微芯片器件)从 QSGMII 传输到4x SGMII。 我们期望从 CPU 到 SFP 端口的电路板上的 SGMII 信号完整性良好(短行程、阻抗受控)、因此我们不打算在需要单独运行四个 SGMII 中的每一个时使用 SGMII 重定时器。 这是你以前见过的或经历过的东西吗? 是否仍然有建议使用 SGMII 重定时器?
我们还需要弄清楚如何在 SERDES 控制器上准确地访问 XFI IP。 一个相关线程仅提到 CPSW 端口1和2可以运行 XFI。 这是否对应于本 TI 文档中的"SGMII_LANE1"和"SGMII_Lane2"?: https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-am69/09_02_00_05/exports/docs/linux/SERDES/Kernel/452/SERDES.html Foundational_Components Kernel_Drivers
感谢你能抽出时间。
Antonio Steiger
Duneo
UnternehmerTUM / Venture Labs Startup, Munich