This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM64B:如何启动 MOT (Motorola srec)文件

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM64B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1435904/sk-am64b-how-to-launch-mot-motorola-srec-files

器件型号:SK-AM64B

工具与软件:

您好!

我想在 SK-AM64B (HS-A53)的 FS 内核上运行 mot (motorola srec)格式的 hello_world。
mcu_plus_sdk_am64x_09_02_01_05\examples\hello_world\am64x-sk\a53ss0-0_freertos

为此、我计划按以下顺序继续:

1创建 MOT 文件(非安全)

2将其刷写到 SK-AM64B 的 OSPI。

3从 OSPI 引导示例 MOT 文件。

我已经在1中创建了 mot 文件、那么您能给我一些关于如何实现2和3的建议吗?
我认为 sbl_ospi 无法使用、因为使用的文件是 mot 文件。

此致、
Yukinobu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yukinobu、

    我不确定我们是否可以刷写 mot 文件。 请允许我有时对其进行内部检查。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚才已选中、我们不支持 srec 格式的刷写文件。

    此致、

    Vaibhav