请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SK-AM64B 工具与软件:
您好!
我想在 SK-AM64B (HS-A53)的 FS 内核上运行 mot (motorola srec)格式的 hello_world。
mcu_plus_sdk_am64x_09_02_01_05\examples\hello_world\am64x-sk\a53ss0-0_freertos
为此、我计划按以下顺序继续:
1创建 MOT 文件(非安全)
2将其刷写到 SK-AM64B 的 OSPI。
3从 OSPI 引导示例 MOT 文件。
我已经在1中创建了 mot 文件、那么您能给我一些关于如何实现2和3的建议吗?
我认为 sbl_ospi 无法使用、因为使用的文件是 mot 文件。
此致、
Yukinobu