主题中讨论的其他器件:TMDS64EVM
工具与软件:
您好!
我在没有操作系统的情况下运行 TMDS64EVM。
问题、关于实时计数器时钟。 
我正在从 A9000C 读取 高位、从 A90008读取低位。
问题:
1.
highbits + low bits 将是 CPU 周期对吧? 例如:我具有十进制的高值0和低值200
这意味着 CPU 在当前时间内有200个周期在运行。 是这样吗。
2.在800MHz 系统中、每个 CPU 周期应有1.25毫微/秒的性能?
而是每个 CPU 周期2纳秒。 我得到低值,让系统运行500毫秒,并得到低值, 我发现它需要 25万000 ,这意味着我的 CPU 运行2纳秒/每周期
那么、 问题可能出在哪呢? GTC 寄存器设置中有什么内容吗、我设置不正确?
谢谢。