主题中讨论的其他器件:SK-AM62
工具与软件:
Hiiiii、
"我正在使用 AM62x 处理器、并使用最新的 SDK 版本10.0。 我正在尝试与 MAX30100传感器进行通信、但问题是当连接到 GND 和 VCC 时、我无法从处理器获得3.3V 电压。 我尝试通过将EXP_PS_3V3_EN GPIO 设置为输出来手动启用它、但仍然没有收到3.3V。 为解决此问题、我在 DTS 文件中添加了配置(如前所述)。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
Hiiiii、
"我正在使用 AM62x 处理器、并使用最新的 SDK 版本10.0。 我正在尝试与 MAX30100传感器进行通信、但问题是当连接到 GND 和 VCC 时、我无法从处理器获得3.3V 电压。 我尝试通过将EXP_PS_3V3_EN GPIO 设置为输出来手动启用它、但仍然没有收到3.3V。 为解决此问题、我在 DTS 文件中添加了配置(如前所述)。


您好!
I2C 接口现在是否正常工作?
此致、
Nick
您好 Vaishnavi、
多个具有3.3V 电源的扩展接头。 请确认您使用的标头正确无误。
您应该能够使用 GPIO 扩展器信号来启用负载开关、具体取决于所连接的电源引脚。
"PRU_3V3_EN"应在 PRU 接头(J10)上启用3.3V 电压。
"EXP_PS_3V3_en"应启用40引脚用户扩展连接器上的3.3V 电压。
请注意、要打开负载开关、实际上必须向这些信号写入一个值。
此致、
Nick
供将来读者参考、上面 Vaishnavi 引用的 devicetree 文件位于另一个主题上:
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1437024/processor-sdk-am62x-trying-to-communicate-with-the-max30102-sensor-and-facing-the-issue-of-not-being-able-to-detect-the-device/5530657#5530657
让我们讨论一下如何在该线程上使用3.3V 电压。 我们可以在另一个线程中讨论任何特定于 I2C 的问题。
此致、
Nick