This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:在 I2C 器件上运行时出现问题

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1441695/processor-sdk-am62x-issues-while-aading-i2c-device

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X
主题中讨论的其他器件:SK-AM62

工具与软件:

Hiiiii、

"我正在使用 AM62x 处理器、并使用最新的 SDK 版本10.0。 我正在尝试与 MAX30100传感器进行通信、但问题是当连接到 GND 和 VCC 时、我无法从处理器获得3.3V 电压。 我尝试通过将EXP_PS_3V3_EN GPIO 设置为输出来手动启用它、但仍然没有收到3.3V。 为解决此问题、我在 DTS 文件中添加了配置(如前所述)。