工具与软件:
您好!
我使用的是 PROCESSOR-SDK-LINUX-SK TDA4VM 版本10.00.00.08 我使用 SK-TDA4VM 电路板、在尝试克隆私有 Bitbucket 存储库时遇到问题。
在 Bitbucket 上生成身份验证所需的密码后、我尝试克隆存储库、但收到以下错误 Invalid credentials![]()
我可以克隆同一个存储库、而不会在使用时出现任何问题 较早的 SDK 版本 . 问题仅出现在中 版本10.00.00.08 .
以下是可能相关的其他详细信息:
- 我已确保密码是从 Bitbucket 正确生成的。
- 存储库 URL 和凭据可在其他器件上以及较旧的 SDK 版本上完美运行。
- 问题似乎孤立于 SDK 版本10.00.00.08。
- 我还尝试使用 SSH 密钥、但问题仍然存在。
非常感谢您提供任何指导或建议!
谢谢!
Heverton