This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:在 PROCESSOR-SDK-LINUX-SK TDA4VM 10.00.00.08上克隆 Bitbucket 存储库时出现身份验证错误

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, SK-TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1442375/sk-tda4vm-authentication-error-when-cloning-bitbucket-repository-on-processor-sdk-linux-sk-tda4vm-10-00-00-08

器件型号:SK-TDA4VM

工具与软件:

您好!

我使用的是 PROCESSOR-SDK-LINUX-SK TDA4VM 版本10.00.00.08 我使用 SK-TDA4VM 电路板、在尝试克隆私有 Bitbucket 存储库时遇到问题。

在 Bitbucket 上生成身份验证所需的密码后、我尝试克隆存储库、但收到以下错误 Invalid credentials


我可以克隆同一个存储库、而不会在使用时出现任何问题 较早的 SDK 版本 . 问题仅出现在中 版本10.00.00.08 .

以下是可能相关的其他详细信息:

  1. 我已确保密码是从 Bitbucket 正确生成的。
  2. 存储库 URL 和凭据可在其他器件上以及较旧的 SDK 版本上完美运行。
  3. 问题似乎孤立于 SDK 版本10.00.00.08。
  4. 我还尝试使用 SSH 密钥、但问题仍然存在。

非常感谢您提供任何指导或建议!

谢谢!
Heverton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎不是 SDK 问题。  Git 克隆与 SDK 是分开的、我无法看到它有何关联。  我会检查您的全局 Bitbucket 设置以及您在克隆时传递的 ssh 密钥。  另外、查看您的令牌是否已过期(如果 使用 令牌)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我知道 git 克隆问题与 SDK 本身是分开的、并且我同意直接将问题归因于 SDK 是很奇怪的。 然而、在仔细检查我的 Bitbucket 设置后、我确认所有内容都正确无误。 此外、我刚刚生成了一个新令牌以确保其未过期、还尝试了使用 SSH 密钥、但问题仍然存在。

    我发现尤其奇怪的是、该问题仅发生在 SDK 版本10.00.00.08中。 在以前的 SDK 版本上、我可以克隆存储库而不会出现任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果网络连接良好,你的想法是正确的,我只能建议几件事尝试.  我想你有一个新的10.0 SD 卡,可能有一些不同的配置与您的9.2版本(错误的密钥在~. ssh 等)。  除此之外、您应该联系您的 IT 小组、看看他们是否可以执行任何操作。  

    请尝试以下操作:

    1.更改 git 协议而不是 https 尝试使用 ssh

    2. 尝试在 git 克隆文件中添加-- verbose 以及故障位置。

    3. 检查 "git config -- global -- list "(或--- edit )的输出

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我能够确定并解决该问题。

    该问题与 SDK 中包含的 SSH 客户端有关。 SDK 10.0使用 Dropbear SSH 而不是 OpenSSH、这会导致 Bitbucket 对 OpenSSH 的默认预期存在兼容性问题。

    切换到 Dropbear 解决了问题。

    再次感谢您的帮助!

    此致、
    Heverton