请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM623 工具与软件:
您好!
每个 AM623 eQEP 模块是否仅提供一个比较寄存器?

无法应用(也许是影子寄存器)来执行类似的操作:

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、 Rafael Volkmer
请参考我收到的以下意见作为可能的建议:
[以下是一项建议、而不是经过测试的解决方案]
然而、可以使用两个级联 ECAP 外设(必须是顺序实例) 来配置同步、以便同时复位/加载两个计数器。 信号 A 可以传输到第一个 ECAP、信号 B 可以传输到第二个 ECAP。 然后可以根据捕获计时器值乘以计时器周期来计算信号之间的差值。
可表示为:

具有类似方式的 ePWM 配置
此致、
Sreenivasa