This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:eQEP -比较寄存器

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: AM623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1441725/am623-eqep---compare-register

器件型号:AM623

工具与软件:

您好!

每个 AM623 eQEP 模块是否仅提供一个比较寄存器?  

无法应用(也许是影子寄存器)来执行类似的操作:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  
    Rafael Volkmer

    感谢您的提问。

    我需要在内部向团队核实。

    鉴于假日周、请预计会有延迟回复。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rafael Volkmer

    请参考我收到的以下意见作为可能的建议:

    1. 我不清楚客户的实施将是什么。  我们所拥有的只是一个计数器(自由运行?) 以及需要添加时间戳的输入信号。 我看不到使用 eQEP 外设执行此操作的方法

    [以下是一项建议、而不是经过测试的解决方案]

    然而、可以使用两个级联 ECAP 外设(必须是顺序实例) 来配置同步、以便同时复位/加载两个计数器。 信号 A 可以传输到第一个 ECAP、信号 B 可以传输到第二个 ECAP。  然后可以根据捕获计时器值乘以计时器周期来计算信号之间的差值。

    可表示为:

    具有类似方式的 ePWM 配置

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复! 我将测试建议的实现!