This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:AM620-Q1 MIPI CSIRX 电气级

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AM620-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1438976/am620-q1-am620-q1-mipi-csirx-electrical-level

器件型号:AM620-Q1

工具与软件:

您好!
在 AM620-Q1数据手册中、建议 VDDA_1P8_CSIRX0的电压为1.8V。 如果连接了1.1V 或1.2V 的 MIPI 摄像头、是否需要电平转换? 同时、CSIRX0在7.8.8上与 MIPI DPHY v1.2兼容。 从这里、它可以直接连接到1.1V 或1.2V MIPI 摄像机。 应使用这两项信息中的哪一项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chu Allen、

    感谢您的提问。

    1.8V 是 IO 电源而非 IO 电平。

    7.11.5.3 CSI-2
    注释
    有关更多信息、请参阅中的摄像头流接口接收器(CSI_RX_IF)部分
    器件 TRM。
    CSI_RX_IF 处理来自外部图像传感器的像素数据的处理。 它是一个钥匙
    以下多媒体应用程序的组件:相机取景器、视频记录和静态图像捕捉。
    CSI_RX_IF 具有一个与 MIPI D-PHY RX 兼容的主串行接口 CSI-2端口(CSIRX0)
    规范 v1.2和 MIPI CSI-2规范 v1.3、具有4个差分数据通道和1个差分时钟
    通道、双倍数据速率。 有关时序详细信息、请参阅 MIPI 规格。
    •支持高达1.5Gbps 的1、2、3或4数据通道模式

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    表示感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chu Allen、

    谢谢你。

    此致、

    Sreenivasa