工具与软件:
您好!
在 AM620-Q1数据手册中、建议 VDDA_1P8_CSIRX0的电压为1.8V。 如果连接了1.1V 或1.2V 的 MIPI 摄像头、是否需要电平转换? 同时、CSIRX0在7.8.8上与 MIPI DPHY v1.2兼容。 从这里、它可以直接连接到1.1V 或1.2V MIPI 摄像机。 应使用这两项信息中的哪一项?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Chu Allen、
感谢您的提问。
1.8V 是 IO 电源而非 IO 电平。
7.11.5.3 CSI-2
注释
有关更多信息、请参阅中的摄像头流接口接收器(CSI_RX_IF)部分
器件 TRM。
CSI_RX_IF 处理来自外部图像传感器的像素数据的处理。 它是一个钥匙
以下多媒体应用程序的组件:相机取景器、视频记录和静态图像捕捉。
CSI_RX_IF 具有一个与 MIPI D-PHY RX 兼容的主串行接口 CSI-2端口(CSIRX0)
规范 v1.2和 MIPI CSI-2规范 v1.3、具有4个差分数据通道和1个差分时钟
通道、双倍数据速率。 有关时序详细信息、请参阅 MIPI 规格。
•支持高达1.5Gbps 的1、2、3或4数据通道模式
此致、
Sreenivasa