This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM68A:为 SD 视频配置 TIDSS 像素时钟(27MHz)

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1442352/am68a-configure-tidss-pixel-clock-for-sd-video-27mhz

器件型号:AM68A

工具与软件:

尊敬的专家:

我们有一种定制设计、可将视频编码器(ADV7393)连接到并行视频输出端(VOUT0_x)。 为确保此功能正常运行、我们修改了 DRM 桥接驱动程序 ti-tfp410.c 将识别并使用修改后的驱动程序。 问题是探测的时钟频率与使 SD 输出正常工作所需的频率不匹配。 我们的问题是:如何通过 tidss 实现27MHz 像素输出频率?

SDK:10.00.00.08

提前感谢、

Frank。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    TI-tfp410.c 是 HDMI 的桥接驱动程序、其中像素时钟通过 EDID 从显示器获得、它是代替面板的桥接器、因此没有任何手动设置像素时钟的机制。  

    您可能需要使用某种面板来连接至桥接器、然后可以在面板驱动程序中设置一些硬编码值、这与针对 AM6x 系列的 EVM 上用于 eDP 端口的 panel-edp.c 执行的操作类似: https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/tree/drivers/gpu/drm/panel/panel-edp.c?h=ti-linux-6.6.y#n1732

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takuma

    感谢您的澄清!

    在我看来、现在编写/修改面板驱动程序是更好的选择。

    此致、

    Frank