工具与软件:
尊敬的专家:
我们有一种定制设计、可将视频编码器(ADV7393)连接到并行视频输出端(VOUT0_x)。 为确保此功能正常运行、我们修改了 DRM 桥接驱动程序 ti-tfp410.c 将识别并使用修改后的驱动程序。 问题是探测的时钟频率与使 SD 输出正常工作所需的频率不匹配。 我们的问题是:如何通过 tidss 实现27MHz 像素输出频率?
SDK:10.00.00.08
提前感谢、
Frank。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的专家:
我们有一种定制设计、可将视频编码器(ADV7393)连接到并行视频输出端(VOUT0_x)。 为确保此功能正常运行、我们修改了 DRM 桥接驱动程序 ti-tfp410.c 将识别并使用修改后的驱动程序。 问题是探测的时钟频率与使 SD 输出正常工作所需的频率不匹配。 我们的问题是:如何通过 tidss 实现27MHz 像素输出频率?
SDK:10.00.00.08
提前感谢、
Frank。
您好、Frank、
TI-tfp410.c 是 HDMI 的桥接驱动程序、其中像素时钟通过 EDID 从显示器获得、它是代替面板的桥接器、因此没有任何手动设置像素时钟的机制。
您可能需要使用某种面板来连接至桥接器、然后可以在面板驱动程序中设置一些硬编码值、这与针对 AM6x 系列的 EVM 上用于 eDP 端口的 panel-edp.c 执行的操作类似: https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/tree/drivers/gpu/drm/panel/panel-edp.c?h=ti-linux-6.6.y#n1732
此致、
Takuma