This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:启动调试时卡住

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1431707/j784s4xevm-stuck-while-starting-debug

器件型号:J784S4XEVM

工具与软件:

您好!

在尝试调试时我遇到了一个问题。 初始化脚本期间我们似乎无法连接到 MCU R50、因为它完成了 DDR 配置。

控制台写入如下:

Cortex_M4F_0:GEL 输出:-->所有频率更改请求均已完成...<<<---

Cortex_M4F_0:GEL 输出:-->>LPDDR4 初始化已完成!  <<<--

和脚本控制台写入、

为 ROM 清理禁用 MCU 计时器

运行 Asnyc

我想我们在 launch.js 中停留在这一点

dsDMSC_0.target.runAsynch();

因为它不会打印"Connecting to MCU Cortex_R5_0"。

如 SDK 文档中所述、电路板配置为无引导模式。  

此外、我们还无法从 SD 卡引导、但我们也可以在无引导模式下工作、而且我们能够连接到 C7x 内核。 一段时间后、我们还开始在无引导模式下遇到问题。

我在论坛上也看到了一些类似的问题。 但是、没有提供确切的解决方案。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1235128/processor-sdk-j784s4-code-composer-connect-to-target---stuck-initializing-ddr

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1355407/j784s4xevm-stuck-initializing-lpddr4-in-no-boot-mode-and-sd-boot-mode

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1351562/tda4vh-q1-ccstudio-12-4-tda4vh-stuck-at-j7_lpddr4_config_late

任何帮助都将受到赞赏。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="613414" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1431707/j784s4xevm-stuck-while-starting-debug 此外、我们也无法从 SD 卡引导、但我们可以在无引导模式下工作、并可重新连接到 C7x 内核。 一段时间后、我们还开始在无法引导模式下出现问题。

    您能否告诉我您是否使用定制电路板或 TI EVM?  

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    这是 TI EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Burak:

    [报价 userid="613414" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1431707/j784s4xevm-stuck-while-starting-debug "]

    控制台写入如下:

    [报价]

    您愿意提供完整的控制台日志吗?

    [报价 userid="613414" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1431707/j784s4xevm-stuck-while-starting-debug "]

    我想我们在 launch.js 中停留在这一点

    [报价]

    请与我分享 launch.js 文件吗?

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    我们也无法从 SD 卡引导

      从 SD 卡启动时是否出现任何错误? 如果可能、您能否共享 launch.js 文件?

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尝试从 SD 卡引导时、串行控制台未记录任何内容。 我想、即使 U-boot 也无法运行。
    [报价]

    您的引导模式似乎不正确;使您的电路板保持无引导模式

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j784s4/10_00_00_05/exports/docs/psdk_rtos/docs/user_guide/evm_setup_j784s4.html

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    引导模式正确、我已检查它是否有引导和 SD 卡情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Burak:

    引导模式正确、我已检查是否有引导和 SD 卡情况

    您是否在不同的引导模式下尝试过相同的测试? 如果不是、您会尝试不同的引导模式(OSPI 还是 SD)吗?

    此致、
    Karthik