工具与软件:
您好!
在尝试调试时我遇到了一个问题。 初始化脚本期间我们似乎无法连接到 MCU R50、因为它完成了 DDR 配置。
控制台写入如下:
Cortex_M4F_0:GEL 输出:-->所有频率更改请求均已完成...<<<---
Cortex_M4F_0:GEL 输出:-->>LPDDR4 初始化已完成! <<<--
和脚本控制台写入、
为 ROM 清理禁用 MCU 计时器
运行 Asnyc
我想我们在 launch.js 中停留在这一点
dsDMSC_0.target.runAsynch();
因为它不会打印"Connecting to MCU Cortex_R5_0"。
如 SDK 文档中所述、电路板配置为无引导模式。
此外、我们还无法从 SD 卡引导、但我们也可以在无引导模式下工作、而且我们能够连接到 C7x 内核。 一段时间后、我们还开始在无引导模式下遇到问题。
我在论坛上也看到了一些类似的问题。 但是、没有提供确切的解决方案。
任何帮助都将受到赞赏。
谢谢。