工具与软件:
您好!
在我们的设计中、我们使用 OLDI、该 OLDI 连接到 LVDS 至 DPI 转换器(THC63LVDR84C)、其 DPI 输出馈送到 ADV7513、具体如下所示



现在、我的问题是、我如何将其建模到器件树中以使其工作。
我正在使用基于 meta-ti-bsps 和 Arago 发行版的构建版本、并使用 Linux-ti 6.6、我曾尝试过几种使用 OLDI 的 LCD 面板、但我仍然认为如何在像我这样的设置上建模不是很明智。
我们还使用 DPI、这更直接地对 VP2 DPI -> ADV7513 ->连接器的设置进行建模
非常感谢您的任何帮助。
此致、
Jesse