This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625-Q1:OLDI 至 DPI、从而连接 HDMI

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1439971/am625-q1-oldi-to-dpi-to-hdmi

器件型号:AM625-Q1

工具与软件:

您好!

在我们的设计中、我们使用 OLDI、该 OLDI 连接到 LVDS 至 DPI 转换器(THC63LVDR84C)、其 DPI 输出馈送到 ADV7513、具体如下所示

现在、我的问题是、我如何将其建模到器件树中以使其工作。

我正在使用基于 meta-ti-bsps 和 Arago 发行版的构建版本、并使用 Linux-ti 6.6、我曾尝试过几种使用 OLDI 的 LCD 面板、但我仍然认为如何在像我这样的设置上建模不是很明智。

我们还使用 DPI、这更直接地对 VP2 DPI -> ADV7513 ->连接器的设置进行建模

非常感谢您的任何帮助。

此致、

Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    目前、我们尚不支持您在我们的 EVM 上使用的驱动程序、因此我们无法验证它们的运行情况。 但我想问您以下问题:

    是否有适用于 THC63LVDR84C 的上游驱动程序? 我无法找到一个。

    2.您的原理图是否已经过 TI 审核?

    3.您是否对桥接器之间以及 SoC 与桥接器之间的兼容性进行过硬件验证?

    此致

    Divyansh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divyansh、

    1.不,但我使用一个通用的 lvds 编解码器节点,该节点应该连接正确

    2.没有

    3.是的,这应该起作用

    与此同时、我想我已经发现了问题可能出在哪、正是单个 Lange LVDS 目前无法由 TI 的补丁组( https://patchwork.kernel.org/project/dri-devel/cover/20240716084248.1393666-1-a-bhatia1@ti.com/)正常工作

    当我尝试在 Linux-ti 上将其置于单通道模式时、我的测试证实了这一点、它最终会以某种无限循环方式运行、DSS 无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    我目前不在办公室。 请在下周回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    我可以知道 您使用的是哪个 SDK、9.x (Linux 6.1)或10.x (Linux 6.6)? SDK 10.0上的单链路驱动程序存在一个已知问题、 可能会在下一个 SDK 版本中得到修复。 您的应用程序是否要求使用 Linux 6.6?

    此致

    Divyansh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divyansh、我目前正在您的 Yocto 围巾、我想这与 PSDK 10相关、但不是硬性要求、因为我们仍在推出此电路板和评估、因此我将等待支持到来、谢谢!