请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM62A7 工具与软件:
您好、TI 团队
在 AM62A74 Sitara SoC 电源的选择/阐释方面、我们需要 TI 支持。 该设计基于 AM62A74 SoC 和 TPS65222。
我们是否必须在考虑电源选择时考虑最坏情况下的电压轨电流要求(例如0.85V、1.1V、1.8V、3V3等 )? 因为最坏情况下的功率接近9W。 但据说 SOC 的额定功率约为5W。
您可以在此处帮助分享 SOC Sitara AM62A74在最坏情况下的功耗和其他可能的类似功耗吗?
谢谢! 等待您的回复。