This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:需要 AM62A74AUGSIAMBQ1 SOC 在最坏情况下和其他类似的功耗。

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1442707/am62a7-need-worst-case-and-other-comparable-power-consumption-of-the-am62a74augsiambq1-soc

器件型号:AM62A7

工具与软件:

您好、TI 团队  

 在 AM62A74 Sitara SoC 电源的选择/阐释方面、我们需要 TI 支持。 该设计基于 AM62A74 SoC 和 TPS65222。  
我们是否必须在考虑电源选择时考虑最坏情况下的电压轨电流要求(例如0.85V、1.1V、1.8V、3V3等 )? 因为最坏情况下的功率接近9W。 但据说 SOC 的额定功率约为5W。
您可以在此处帮助分享 SOC Sitara  AM62A74在最坏情况下的功耗和其他可能的类似功耗吗?
谢谢! 等待您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nikitha Mariappan

    谢谢你。

    请参考电流消耗文档。

    应用手册

    AM62Ax 最大电流额定值

    https://www.ti.com/product/AM62A7

    建议在特定用例中使用 PET 工具。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kallikuppa 先生  

    感谢您的答复  

    您能在这里帮我解决另一个问题吗?

    soc 在最坏情况下的功耗是多少? 因为在 AM6X 演示中、TI 的典型功率为4-5W。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nikitha Mariappan

    谢谢你

    您是否看过了应用手册。 这是最大额定电流。

    应用手册 AM62Ax 最大电流额定值

    此致、

    Sreenivasa