工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我们目前使用的是 SK-AM62A-LP 板与 Leopard Imaging Ox05B1S 摄像机和 SDK 中的以下 ISP 文件:
sensor-name="sensor_OX05B1S"
dcc-isp-file=/opt/imaging/ox05b1s linear/dcc_viss.bin
dcc-2a-file=/opt/imaging/ox05b1s/linear/dcc_2a.bin
dcc-file=/opt/imaging/ox05b1s/linear/dcc_ldc.bin
在 gstreamer 中启动流水线时、自动曝光似乎对 RGB 视频正常工作、但在流式传输 IR 时、自动曝光似乎不工作(您可以确认这一点吗?)。
您能否给我一个提示、需要更改哪些内容才能让自动曝光在 IR 视频上工作、而不是在 Ox05B1S 的 RGB 视频上工作?
按照 ISP 指南 AM6xA ISP 调优指南(修订版 A)中的说明是否可以更改此设置
或者我们是否需要如此处所述更改2A 算法本身? [常见问题解答] AM62A7:如何为 AM6xA Processor SDK Linux 修改和重新编译 TI 的2A 算法? -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
或者、我们还有什么其他需要做的事情吗?
谢谢。此致、
Christoph