This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:Ox05B1S:为 IR 图像配置自动曝光、而不是 RGB 图像

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1443302/sk-am62a-lp-ox05b1s-configure-autoexposure-for-the-ir-image-instead-of-the-rgb-image

器件型号:SK-AM62A-LP

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们目前使用的是 SK-AM62A-LP 板与 Leopard Imaging Ox05B1S 摄像机和   SDK 中的以下 ISP 文件:

sensor-name="sensor_OX05B1S"  

dcc-isp-file=/opt/imaging/ox05b1s linear/dcc_viss.bin

dcc-2a-file=/opt/imaging/ox05b1s/linear/dcc_2a.bin

dcc-file=/opt/imaging/ox05b1s/linear/dcc_ldc.bin  

在 gstreamer 中启动流水线时、自动曝光似乎对 RGB 视频正常工作、但在流式传输 IR 时、自动曝光似乎不工作(您可以确认这一点吗?)。

您能否给我一个提示、需要更改哪些内容才能让自动曝光在 IR 视频上工作、而不是在  Ox05B1S 的 RGB 视频上工作?

按照 ISP 指南 AM6xA ISP 调优指南(修订版 A)中的说明是否可以更改此设置

或者我们是否需要如此处所述更改2A 算法本身?  [常见问题解答] AM62A7:如何为 AM6xA Processor SDK Linux 修改和重新编译 TI 的2A 算法? -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

或者、我们还有什么其他需要做的事情吗?

谢谢。此致、

Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christoph:

    [quote userid="510045" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1443302/sk-am62a-lp-ox05b1s-configure-autoexposure-for-the-ir-image-instead-of-the-rgb-image 当在 gstreamer 中启动流水线时、似乎自动曝光对 RGB 视频来说工作正常、但似乎在流式传输 IR 时自动曝光不工作(您能确认吗?)。

    正确。 我们的 SDK 仅支持 RGB 流的自动曝光控制。

    要支持 IR 流的自动曝光、您需要:

    1. 更新 AE 算法以处理 IR 数据。
    2. 添加自定义 v4l2控件以配置 IR 模式的曝光/增益。
    3. 更新 GStreamer 插件 tiovxisp、以将扩展/增益设置从 AE 算法传递到传感器。

    请参阅前面这篇文章中的一些讨论: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1234022/am62a7-q1-question-about-adjusting-parameters-of-rgb-ir-sensor-ov-ox05b

    此致、

    建中