This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AH-Q1:AR0233以60FPS 的速度运行

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1443396/tda4ah-q1-ar0233-run-at-60fps

器件型号:TDA4AH-Q1

工具与软件:

您好、TI:

   我们使用9.2 SDK 和 FUSION 1电路板(FPD LINK III)。

我想知道我们应该能够 在 单摄像头默认演示应用中以60 FPS 运行 Onsemi 的 AR0233传感器? 如果是、请指导我执行更改的所有文件。   

谢谢。此致、

葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyeth、

    请先与 Aptina 联系、以了解 AR0233是否能够在给定分辨率下以60fps 的帧率输出。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

      感谢您的快速支持。  

    是、数据表显示分辨率为1920x1080、超级曝光 T1+线性 T2模式传感器支持60fps。

    具有全分辨率传感器、最高支持45fps。  

    我们将根据需要配置传感器寄存器。 但我想知道以下文件中的 fps 设置是否会对某些方面产生影响、例如:如果我希望我的图形以20fps 运行、那么从60fps 到20fps 行91中的更改就足够了?

    谢谢。此致、

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyeth、

    不、我认为这个变量甚至没有被使用。 对于20fps 输出或60fps 输出、您需要更改传感器设置。  

    此致、

    Brijesh