请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4AH-Q1 工具与软件:
您好、TI:
我们使用9.2 SDK 和 FUSION 1电路板(FPD LINK III)。
我想知道我们应该能够 在 单摄像头默认演示应用中以60 FPS 运行 Onsemi 的 AR0233传感器? 如果是、请指导我执行更改的所有文件。
谢谢。此致、
葡萄园
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、TI:
我们使用9.2 SDK 和 FUSION 1电路板(FPD LINK III)。
我想知道我们应该能够 在 单摄像头默认演示应用中以60 FPS 运行 Onsemi 的 AR0233传感器? 如果是、请指导我执行更改的所有文件。
谢谢。此致、
葡萄园
您好、Brijesh:
感谢您的快速支持。
是、数据表显示分辨率为1920x1080、超级曝光 T1+线性 T2模式传感器支持60fps。
具有全分辨率传感器、最高支持45fps。
我们将根据需要配置传感器寄存器。 但我想知道以下文件中的 fps 设置是否会对某些方面产生影响、例如:如果我希望我的图形以20fps 运行、那么从60fps 到20fps 行91中的更改就足够了?

谢谢。此致、
葡萄园