This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:在 Linux 环境中写入 SWRV 和 KEYREV 保险丝

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1443398/am6442-writing-to-swrv-and-keyrev-fuses-in-a-linux-environment

器件型号:AM6442

工具与软件:

我们需要能够按照 AM64x OTP Keywriter 集成文档中所述、在现场更新 SWRV 和 KEYREV 的 eFuse 条目。

Yocto opte-OS 实现似乎提供了用于*读取*这些值的函数、但没有提供用于写入的函数。 是因为它们不受"标准" SYSFW 的支持,还是因为它被留给读者一个练习?

其次、不清楚我们是否可以从写入 SD 卡的映像运行 opt_keywriter、或者识别的启动设备(UART、USB、ospi、JTAG)是唯一支持额外安全性以允许熔丝熔断的启动设备?