请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM6442 工具与软件:
我们需要能够按照 AM64x OTP Keywriter 集成文档中所述、在现场更新 SWRV 和 KEYREV 的 eFuse 条目。
Yocto opte-OS 实现似乎提供了用于*读取*这些值的函数、但没有提供用于写入的函数。 是因为它们不受"标准" SYSFW 的支持,还是因为它被留给读者一个练习?
其次、不清楚我们是否可以从写入 SD 卡的映像运行 opt_keywriter、或者识别的启动设备(UART、USB、ospi、JTAG)是唯一支持额外安全性以允许熔丝熔断的启动设备?