This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6412:如果在 A53内核上将其优先级设置为15、则不会触发中断

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1431171/am6412-interrupt-can-not-be-triggered-if-setting-its-priority-as-15-on-a53-core

器件型号:AM6412
主题中讨论的其他器件:AM6421

工具与软件:

您好、TI 专家:

如果我在 A53内核上将中断的优先级更改为"15"、并且无法触发中断、则会触发任何其他优先级、如"4"、"9"、"13"、 "14"工作正常。

我尝试了计时器和 UART 外设、得到了相同的结果。

我的 SDK 为:"mcu_plus_sdk_am64x_10_00_00_20"

我从"SDK 引导程序"获得了以下说明、其中显示:"最低优先级为15"