主题中讨论的其他器件:AM6421
工具与软件:
您好、TI 专家:
如果我在 A53内核上将中断的优先级更改为"15"、并且无法触发中断、则会触发任何其他优先级、如"4"、"9"、"13"、 "14"工作正常。
我尝试了计时器和 UART 外设、得到了相同的结果。
我的 SDK 为:"mcu_plus_sdk_am64x_10_00_00_20"
我从"SDK 引导程序"获得了以下说明、其中显示:"最低优先级为15"

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、TI 专家:
如果我在 A53内核上将中断的优先级更改为"15"、并且无法触发中断、则会触发任何其他优先级、如"4"、"9"、"13"、 "14"工作正常。
我尝试了计时器和 UART 外设、得到了相同的结果。
我的 SDK 为:"mcu_plus_sdk_am64x_10_00_00_20"
我从"SDK 引导程序"获得了以下说明、其中显示:"最低优先级为15"

尊敬的 Jenny:
如前文所述、只有优先级高于该寄存器中值的中断(较高优先级对应于较低优先级域值)才会向处理器发送信号、而其他中断则被屏蔽。 我们可以在此寄存器中配置的最大值为15、也是要在 Hwip_int 中写入此寄存器的值:

因此、即使生成了优先级为15的中断、也绝不会进入 ISR、因为它会被 PMR 寄存器屏蔽。
此致、
开会。