请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM62A7-Q1 工具与软件:
您好、TI 团队:
TI 建议通过单独的电阻器上拉焊球 D13和 E13 (WKUP_I2C0_SCL/SDA)。 请参见附图。
在 EVK 上、焊球 E13未连接(无上拉电阻)。 这是电路图中的一个错误、还是您的建议不那么严格?
此致、
Dusan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、TI 团队:
TI 建议通过单独的电阻器上拉焊球 D13和 E13 (WKUP_I2C0_SCL/SDA)。 请参见附图。
在 EVK 上、焊球 E13未连接(无上拉电阻)。 这是电路图中的一个错误、还是您的建议不那么严格?
此致、
Dusan
尊敬的 Dusan:
感谢您的提问。
请注意、我们不会将我们的硬件平台视为参考设计。 它们是评估平台、可能并不代表正确的系统实施。
我们的 EVM 设计有时可以提高我们完全理解器件要求的能力。 这样做是为了在首批器件到手后便可使用硬件平台。 我们可能会在处理器启动和基准测试期间获悉新的器件要求。 在这种情况下、我们的硬件开发平台可能并未考虑到这些新要求。 因此、TI 希望客户在设计系统时仔细检查并遵循数据表、器件勘误表和 TRM 中定义的所有要求。 我们的硬件开发平台并非针对全面的特定系统要求而设计。
WKUP_I2C0_SCL/SDA
无论 IO 配置或 IO 使用情况如何、都建议使用上拉电阻。
此致、
Sreenivasa