This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:输入 WKUP_I2C0_SCL/SDA

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1442912/am62a7-q1-inputs-wkup_i2c0_scl-sda

器件型号:AM62A7-Q1

工具与软件:

您好、TI 团队:

TI 建议通过单独的电阻器上拉焊球 D13和 E13 (WKUP_I2C0_SCL/SDA)。 请参见附图。

在 EVK 上、焊球 E13未连接(无上拉电阻)。 这是电路图中的一个错误、还是您的建议不那么严格?

此致、

Dusan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dusan:  

    感谢您的提问。

    请注意、我们不会将我们的硬件平台视为参考设计。 它们是评估平台、可能并不代表正确的系统实施。
    我们的 EVM 设计有时可以提高我们完全理解器件要求的能力。 这样做是为了在首批器件到手后便可使用硬件平台。 我们可能会在处理器启动和基准测试期间获悉新的器件要求。 在这种情况下、我们的硬件开发平台可能并未考虑到这些新要求。 因此、TI 希望客户在设计系统时仔细检查并遵循数据表、器件勘误表和 TRM 中定义的所有要求。 我们的硬件开发平台并非针对全面的特定系统要求而设计。

    WKUP_I2C0_SCL/SDA

    无论 IO 配置或 IO 使用情况如何、都建议使用上拉电阻。

    此致、

    Sreenivasa