主题中讨论的其他器件: SK-LCD1、 SK-AM62
工具与软件:
平台:SK-AM62P-LP + SK-LCD1
SDK:Yocto (kirkstone) w/poky-kirkstone-config.txt、core-image-minimal
在 DTB 中启用 DT 重叠、K3-am62p5-sk-microtips-mf101hie-panel.dtbo
我们正在尝试使用 Yocto (kirkstone)在 SK-AM62P-LP 评估板上验证 OpenGL 功能。 当 运行 kmscube 时,我们收到了以下消息,并想知道它的含义以及 如何修复它。
root@am62pxx-evm:~# kmscube no connected connector! failed to initialize legacy DRM
注-打开 EVK 电源时、会显示 TI 标识。 因此、 SK-AM62 EVK 与 SK-LCD1连接良好。
谢谢!
Wilson Hung