This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62P-LP:未连接连接器! 无法初始化传统 DRM。 运行 kmscube 时

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62P-LP, SK-LCD1, SK-AM62

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1442733/sk-am62p-lp-no-connected-connector-failed-to-initialize-legacy-drm-when-run-kmscube

器件型号:SK-AM62P-LP
主题中讨论的其他器件: SK-LCD1SK-AM62

工具与软件:

平台:SK-AM62P-LP + SK-LCD1

SDK:Yocto (kirkstone) w/poky-kirkstone-config.txt、core-image-minimal

额外工作:(https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/09_02_01_09/exports/docs/linux/How_to_Guides/Target/How_to_enable_Microtips_LVDS_Panel.html?highlight=lcd)

 在 DTB 中启用 DT 重叠、K3-am62p5-sk-microtips-mf101hie-panel.dtbo

我们正在尝试使用 Yocto (kirkstone)在 SK-AM62P-LP 评估板上验证 OpenGL 功能。 当 运行 kmscube 时,我们收到了以下消息,并想知道它的含义以及 如何修复它。

root@am62pxx-evm:~# kmscube

no connected connector!
failed to initialize legacy DRM

注-打开 EVK 电源时、会显示 TI 标识。 因此、 SK-AM62 EVK 与 SK-LCD1连接良好。  

谢谢!

Wilson Hung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wilson:

    如果您运行 lsmod、是否看到加载了所有模块?

    此致、
    Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krunal、

    该消息是否表示未加载 DRM 模块? 早上4点38分,我会在办公室做 lsmod。

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wilson:

    很抱歉、忽略我之前的 回复并尝试运行以下 kmscube -D /dev/dri/card0. 我认为默认情况下 kmscube 会查找 Card1、但显示在 card0上。

    此致、
    Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krunal、

    加载的模块为:

    root@am62pxx-evm:~# lsmod
        Tainted: G
    rpmsg_ctrl 16384 0 - Live 0xffff800000b0b000
    rpmsg_char 16384 1 rpmsg_ctrl, Live 0xffff800000ad3000
    cdns_csi2rx 20480 0 - Live 0xffff800000b00000
    v4l2_fwnode 20480 1 cdns_csi2rx, Live 0xffff800000ac7000
    snd_soc_simple_card 20480 0 - Live 0xffff800000a41000
    crct10dif_ce 16384 1 - Live 0xffff800000a17000
    snd_soc_simple_card_utils 24576 1 snd_soc_simple_card, Live 0xffff800000aa5000
    pvrsrvkm 1269760 0 - Live 0xffff800000b7a000 (O)
    wave5 94208 0 - Live 0xffff800000b62000
    j721e_csi2rx 24576 0 - Live 0xffff800000aee000
    ti_am65_cpsw_nuss 86016 0 - Live 0xffff800000b43000
    videobuf2_dma_contig 20480 2 wave5,j721e_csi2rx, Live 0xffff800000b3d000
    v4l2_mem2mem 36864 1 wave5, Live 0xffff800000b2d000
    ti_k3_r5_remoteproc 28672 0 - Live 0xffff800000b13000
    videobuf2_v4l2 32768 3 wave5,j721e_csi2rx,v4l2_mem2mem, Live 0xffff800000af7000
    rti_wdt 16384 0 - Live 0xffff800000ace000
    phylink 49152 1 ti_am65_cpsw_nuss,[permanent], Live 0xffff800000aba000
    snd_soc_davinci_mcasp 32768 2 - Live 0xffff800000ab1000
    videobuf2_memops 16384 1 videobuf2_dma_contig, Live 0xffff800000aa0000
    virtio_rpmsg_bus 20480 0 - Live 0xffff800000a9a000
    v4l2_async 24576 3 cdns_csi2rx,v4l2_fwnode,j721e_csi2rx, Live 0xffff800000a25000
    am65_cpts 28672 1 ti_am65_cpsw_nuss, Live 0xffff800000a1d000
    videobuf2_common 57344 6 wave5,j721e_csi2rx,videobuf2_dma_contig,v4l2_mem2mem,videobuf2_v4l2,videobuf2_memops, Live 0xffff8000009cf000
    snd_soc_ti_udma 16384 1 snd_soc_davinci_mcasp, Live 0xffff80000096e000
    rpmsg_ns 16384 1 virtio_rpmsg_bus, Live 0xffff800000aac000
    snd_soc_ti_edma 16384 1 snd_soc_davinci_mcasp, Live 0xffff800000a89000
    snd_soc_tlv320aic3x_i2c 16384 1 - Live 0xffff8000009c4000
    rpmsg_core 20480 4 rpmsg_ctrl,rpmsg_char,virtio_rpmsg_bus,rpmsg_ns, Live 0xffff8000009c9000
    ptp 32768 1 am65_cpts, Live 0xffff800000959000
    videodev 245760 7 cdns_csi2rx,wave5,j721e_csi2rx,v4l2_mem2mem,videobuf2_v4l2,v4l2_async,videobuf2_common, Live 0xffff800000a47000
    snd_soc_tlv320aic3x 77824 1 snd_soc_tlv320aic3x_i2c, Live 0xffff800000a2d000
    snd_soc_ti_sdma 16384 1 snd_soc_davinci_mcasp, Live 0xffff800000ae5000
    snd_soc_hdmi_codec 20480 0 - Live 0xffff800000a94000
    pps_core 20480 1 ptp, Live 0xffff800000a8e000
    mc 53248 7 cdns_csi2rx,j721e_csi2rx,v4l2_mem2mem,videobuf2_v4l2,v4l2_async,videobuf2_common,videodev, Live 0xffff8000009b3000
    snd_soc_core 212992 8 snd_soc_simple_card,snd_soc_simple_card_utils,snd_soc_davinci_mcasp,snd_soc_ti_udma,snd_soc_ti_edma,snd_soc_tlv320aic3x,snd_soc_ti_sdma,snd_soc_hdmi_codec, Live 0xffff8000009e2000
    sa2ul 36864 0 - Live 0xffff8000009a4000
    snd_pcm_dmaengine 16384 1 snd_soc_core, Live 0xffff80000097d000
    cdns_dphy_rx 16384 0 - Live 0xffff800000974000
    snd_pcm 126976 6 snd_soc_simple_card_utils,snd_soc_davinci_mcasp,snd_soc_tlv320aic3x,snd_soc_hdmi_codec,snd_soc_core,snd_pcm_dmaengine, Live 0xffff800000984000
    snd_timer 36864 1 snd_pcm, Live 0xffff800000964000
    snd 86016 4 snd_soc_hdmi_codec,snd_soc_core,snd_pcm,snd_timer, Live 0xffff800000943000
    soundcore 16384 1 snd, Live 0xffff80000093a000
    phy_gmii_sel 20480 0 - Live 0xffff800000930000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krunal、

    非常感谢。 它的工作原理是这样。 看起来我们必须确保我们的图形应用程序访问 card0。

    最佳重定向、

    Wilson Hung