请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:J722SXH01EVM 主题中讨论的其他器件:SysConfig、
工具与软件:
大家好、专家
我在"${SDK_PATH}/examples/drivers/csirx/csirx_capture_testapp、中找到了 csirx 演示、但这对我来说很难。我想运行一个简单的演示、比如"${SDK_PATH}/examples/drivers/csirx/csirx_internal_capture 或"${SDK_PATH}/test/drivers/csirx/test_csirx "。 当我尝试创建一个项目时,它失败了。
您能说明一下如何使用"${SDK_PATH}/examples/drivers/csirx/csirx_internal_capture 或"${SDK_PATH}/test/drivers/csirx/test_csirx 生成工程"吗? 顺便说一下、我还尝试使用 SysConfig、但没有更改驱动程序。
环境:
Hardware:J722SXH01EVM
J722S-J722S—适用于 PROCESSOR-SDK-RTOS 的处理器 SDK RTOS 版本:10.00.00.05
期待您的回复。
谢谢!