This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722SXH01EVM:如何生成有关 MIPI CSI2接收器?的演示项目

Guru**** 2487055 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, J722SXH01EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1444335/j722sxh01evm-how-to-generate-a-demo-project-about-mipi-csi2-receiver

器件型号:J722SXH01EVM
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

大家好、专家
我在"${SDK_PATH}/examples/drivers/csirx/csirx_capture_testapp、中找到了 csirx 演示、但这对我来说很难。我想运行一个简单的演示、比如"${SDK_PATH}/examples/drivers/csirx/csirx_internal_capture 或"${SDK_PATH}/test/drivers/csirx/test_csirx "。 当我尝试创建一个项目时,它失败了。
您能说明一下如何使用"${SDK_PATH}/examples/drivers/csirx/csirx_internal_capture 或"${SDK_PATH}/test/drivers/csirx/test_csirx 生成工程"吗? 顺便说一下、我还尝试使用 SysConfig、但没有更改驱动程序。
环境:
Hardware:J722SXH01EVM
J722S-J722S—适用于 PROCESSOR-SDK-RTOS 的处理器 SDK RTOS 版本:10.00.00.05
期待您的回复。
谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="632889" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1444335/j722sxh01evm-how-to-generate-a-demo-project-about-mipi-csi2-receiver "]我想运行一段简单的演示、如"${SDK_PATH}/examples/drivers/csirx/csirx_internal_capture 或"${SDK_PATH}/test/drivers/csirx/test_csirx "。 当我尝试使用 t时

    信息好像在这里被剪切了。 您能否详细说明一下在尝试运行该演示时遇到的问题?

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在"${SDK_PATH}/examples/drivers/csirx/csirx_capture_testapp、中找到了 csirx 演示
    但这对我来说很难。
    所以我想运行一个简单的演示、
    比如"${SDK_PATH}/examples/drivers/csirx/csirx_internal_capture
    或"${SDK_PATH}/test/drivers/csirx/test_csirx。
    当我尝试创建一个项目时,它失败了。
    您能说明一下如何生成工程吗
    使用"${SDK_PATH}/examples/drivers/csirx/csirx_internal_capture
    或"${SDK_PATH}/test/drivers/csirx/test_csirx
    顺便说一下、我还尝试使用 SysConfig、但没有更改驱动程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下内容可能是构建应用的良好起点。
    J722S MCU+ SDK:构建 Hello World 示例

    您可以对 csirx 示例执行相同的操作吗?

    此致、

    Nikhil