This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCStudio: F28P55 control card + xds200 :[CCS]尝试通过 USCIF ECOM 访问调试探针失败。

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1441956/ccstudio-f28p55-control-card-xds200-ccs-an-attempt-to-access-the-debug-probe-via-uscif-ecom-has-failed

器件型号:CCSTUDIO

工具与软件:

尊敬的 Ki:

我试图让客户在 Cirtix 系统上使用 xds200、但出现错误、请参阅以下内容:

我看到有人使用 Ubuntu 系统遇到同样的问题,你说应该安装驱动程序通过.sh。 如何在 Windows 系统上安装 xds200驱动程序? 谢谢!

此致、

Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

    [quote userid="571998" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1441956/ccstudio-f28p55-control-card-xds200-ccs-an-attempt-to-access-the-debug-probe-via-uscif-ecom-has-failed 我看到使用 Ubuntu 系统的人遇到同样的问题,你说应该安装驱动程序通过.sh。 如何在 Windows 系统上安装 xds200驱动程序? 谢谢!

    在 Windows 上不需要执行该步骤。

    错误是 CCS 无法检测到 XDS200调试探针。 如您所知、Citrix 远程桌面环境不是正式支持 CCS 的环境。 尽管如此、人们已让 CCS 使用 XDS200、这应该是可能的。 然而、我们缺乏为这种情况提供任何支持的专门知识。 我只能建议确保已建立与远程桌面的 XDS200通信。 您应该能够在 PC 上通过 CCS 看到设备管理器中的 XDS200、如下面的链接所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    是的、在 Citrix 中没有 XDS2xx 端口。 我们是否可以安装手册?

    此致、

    Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户是否在本地计算机上安装了 CCS (或驱动程序)? 我不确定是否需要(我自己对 Citrix 没有任何经验),但值得一试。 也许他们可以从以下位置安装驱动程序包: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/cloud/driver_pkg/

    并查看是否在本地计算机中检测到 XDS200、然后允许 Citrix 使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    客户正在 Citrix 上使用 windows7、您的驱动程序仅支持 window10/window11。 我们是否可以将其安装在 windows7中?

    在客户本地机器中、XDS200以及 Windows 7都能正常工作。

    此致、

    Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它*应该*也适用于 Windows 7。 否则、客户可以尝试安装完整的 CCS (驱动程序随附)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    客户已在  Citrix 的 windows7上安装了完整的 CCS。 我将让客户尝试独立安装驱动程序。

    谢谢!

    此致、

    Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将让客户尝试独立安装驱动程序。

    澄清一下、他们应安装在调试探针连接到的本地计算机上。