工具与软件:
尊敬的 Ki:
我试图让客户在 Cirtix 系统上使用 xds200、但出现错误、请参阅以下内容:

我看到有人使用 Ubuntu 系统遇到同样的问题,你说应该安装驱动程序通过.sh。 如何在 Windows 系统上安装 xds200驱动程序? 谢谢!

此致、
Zane
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 Ki:
我试图让客户在 Cirtix 系统上使用 xds200、但出现错误、请参阅以下内容:

我看到有人使用 Ubuntu 系统遇到同样的问题,你说应该安装驱动程序通过.sh。 如何在 Windows 系统上安装 xds200驱动程序? 谢谢!

此致、
Zane
尊敬的 Zane:
[quote userid="571998" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1441956/ccstudio-f28p55-control-card-xds200-ccs-an-attempt-to-access-the-debug-probe-via-uscif-ecom-has-failed 我看到使用 Ubuntu 系统的人遇到同样的问题,你说应该安装驱动程序通过.sh。 如何在 Windows 系统上安装 xds200驱动程序? 谢谢!在 Windows 上不需要执行该步骤。
错误是 CCS 无法检测到 XDS200调试探针。 如您所知、Citrix 远程桌面环境不是正式支持 CCS 的环境。 尽管如此、人们已让 CCS 使用 XDS200、这应该是可能的。 然而、我们缺乏为这种情况提供任何支持的专门知识。 我只能建议确保已建立与远程桌面的 XDS200通信。 您应该能够在 PC 上通过 CCS 看到设备管理器中的 XDS200、如下面的链接所示。

客户是否在本地计算机上安装了 CCS (或驱动程序)? 我不确定是否需要(我自己对 Citrix 没有任何经验),但值得一试。 也许他们可以从以下位置安装驱动程序包: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/cloud/driver_pkg/
并查看是否在本地计算机中检测到 XDS200、然后允许 Citrix 使用它。
我将让客户尝试独立安装驱动程序。
澄清一下、他们应安装在调试探针连接到的本地计算机上。