主题中讨论的其他器件:AM69
工具与软件:
我使用的是 SK - AM69。
目前、我使用开箱即用的演示应用程序。 现在我想使用 Linux 构建演示应用程序。 在不使用开箱即用的情况下、我希望执行 python 代码以流式传输 imx219摄像头、而不使用 edgeai_gst_app 文件夹内的 apps_python 文件夹。
如何在 已刷写到 SD 卡中的 tisdk-edgeai-image-j784s4-evm.wic.xz 中使用 OpenCV 运行 CV2.imshow。 如果独立的 Yocto 映像文件或任何 Linux 文件直接闪存到 SD 卡,无需任何构建或环境设置. 请直接提供链接、比如我希望 Yocto 或 Linux 刷写此"tisdk-edgeai-image-j784s4-evm.wic.xz"。
提前感谢、
Ruban